This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TJ

Guru**** 2509525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425081/tps2116-tj

器件型号:TPS2116

工具与软件:

在 d/s 中、它表示存在内部限制。 但是、客户希望知道 TJ 值。 谢谢。   

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    170c 时具有 tsd 保护。 连续结温、器件可以处理高达105c 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kunal、

    对于 TPS2116DRLR、数据表中的工作环境温度为105°C。 而 Tj (您提供)也是105°C、这毫无意义。

    您可以帮助重新检查吗? 或者客户可以使用 TSD 作为最大值 工作温度是多少?

     

     

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    170不能是连续最高结温。 客户为何对 TJ Value 感兴趣?

    请分享有关客户和申请的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于交流逆变器应用。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于交流逆变器应用。 在应用中、系统的热降额要求是80%。 例如、如果 TJ、abs max 为125度、则应用中的 TJ 不应超过100度。  

    如果您不提供此 TJ、absmax 信息、客户不知道如何估算 TJ 热性能。 需要您的支持。 非常感谢。   

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我来检查一下。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    请尽快帮助了解此问题。 这是一个重要的项目。

    液箱。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Brian。 请与达拉斯人核实。 此零件支持最近已过渡到印度团队。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    应为150°C。

    此致

    Kunal Goel