This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:用于铅酸电池的电量监测计、可以在没有温度信息的情况下估算电池容量?

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427763/bq34110-fuel-gauge-for-lead-acid-battery-that-can-estimate-battery-capacity-without-temperature-information

器件型号:BQ34110

工具与软件:

您好!

1.对于 铅酸电池电量计而言,哪些产品性能最佳,可在无温度信息的情况下估算电池容量?
电量。

2. 在不同的工作温度和电池使用寿命下,他们估算电池容量的精确度如何?

3、电池容量的确定速度有多快?
-需要多少个充放电周期,产品才能作出有意义的估计,即使这一估计是随着时间的推移而改进的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)所有 TI 监测计都需要准确的温度读数才能有效估算 SOC。

    2)很难说

    3)温度读数为1个周期时,不确定仪表在没有温度读数的情况下会有多精确。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego:

    感谢您的答复。

    1.   "有效估计 SOC。" 我只 需要估算电池容量、而不需要 SOC。 除非我错了、否则这些指标是相同的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SoC 是剩余容量的函数、因此两者都很难实现。

    此致、

    Diego