This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:

Guru**** 2509865 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427393/ucc28c56h-q1

器件型号:UCC28C56H-Q1

工具与软件:

早上好的团队

我负责逆变器的电源设计。 于是、决定选用适用于 HV 直流/直流转换器的反激式转换器。 您可以针对以下规格建议 PWM 控制器 IC 吗?

规格为输入电压- 400V DC 最大值

符合汽车标准且具有成本效益的解决方案。

您是否能够建议最大输入电压为800V 直流

谢谢!

Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C56H-Q1正常。

    该 EVM 可以满足您的输入电压规格。

    www.ti.com/.../UCC28C56EVM-066

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否有任何 PWM 控制器 IC、它的内部额定电压为1700V、适用于反激式转换器。

    谢谢!

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在不是。