This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:有关 BQ24133的问题

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428325/bq24133-question-about-bq24133

器件型号:BQ24133

工具与软件:

您好:

客户遇到 BQ24133充电异常情况。 异常现象是 STAT 报告错误、输出0.5Hz 方波、并且外部指示灯闪烁。
1.当前调查:
目前正在调查规格可能导致的异常:输入过压、电池过压、电池缺失、均正常。
此外、我想问一下计时器故障是否会导致异常? 原因是什么?
或者是否有任何其他可能触发异常的情况?
2、目前发现故障设备在与特定电池配对时会造成问题,但更换故障设备时,可能触发故障的电池可以正常充电。

需要检查电池检测器件的哪些方面? 谢谢! ! !

随附了硬件设计原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以申请 STAT、PVCC、SRN 的振荡器图吗?  这是否仅在电池接近充满电时发生? 如果是这样、当电池本身和/或从 SRN 引脚到电池的连接具有高阻性时、终止电流可能足够高、从而使该电阻将充电推入终止。 当这个电流消失时、充电器开始一个充电周期。  

    TTC 被拉高、因此安全计时器被禁用。

    此致、

    Jeff