请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24133 工具与软件:
您好:
客户遇到 BQ24133充电异常情况。 异常现象是 STAT 报告错误、输出0.5Hz 方波、并且外部指示灯闪烁。
1.当前调查:
目前正在调查规格可能导致的异常:输入过压、电池过压、电池缺失、均正常。
此外、我想问一下计时器故障是否会导致异常? 原因是什么?
或者是否有任何其他可能触发异常的情况?
2、目前发现故障设备在与特定电池配对时会造成问题,但更换故障设备时,可能触发故障的电池可以正常充电。
需要检查电池检测器件的哪些方面? 谢谢! ! !
随附了硬件设计原理图