This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:CSD195366KTT 故障

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426905/csd19536ktt-csd195366ktt-failure

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

工具与软件:

İşte güncellenmiş İngilizce çeviri:


您好!

CSD19536KTT MOSFET 有两个不同的系列。 第一个系列通过所有测试、而另一个系列失败。 写入通过产品的数字是35MC6FE、失败的数字是32M57VE。 此外、圆形区域上的标签显示合格产品为"G11"、失败产品为"E13"。

故障系列是否可能是由制造缺陷造成的或可能是伪造的? 如果是假冒的、我们如何验证它? 此外、两种产品之间的打印质量和色调也有显著差异。

此致、

Hasan BİLİR ć  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hasan

    感谢您使用我们的 FET 并联系我们。

    为了让我们进一步研究这一点、您可以提供应用电路以及器件如何发生故障、您在故障下看到什么? 这是电路故障、器件是否短路或泄漏? 器件的效率是否降低、因此效率测试失败了? 我们的应用专家 John Wallace 将于周一休假回来、如果您能提供这些详细信息、我们将予以解答。

    我们将研究您提供的器件批次、看看我们在参数测试数据中是否看到任何内容、但需要几天时间才能获得。 在检查这些批次时、我们将能够确定器件是否是假冒的。

    非常感谢

    Chris Bull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris Bull、

    首先、本产品类似于"TIDA-00792"应用中标题为"具有电量监测计和高侧开关的48V 电池"。 该产品通常在标准条件下工作、但在过流保护和短路情况下会发生故障。  对于我们的试产中使用的 MOSFET、我们不会遇到此问题。

    此致、  

    Hasan BİLİR ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您能否提供有关过流和短路情况的更多详细信息? 您是否有可以分享的波形? FET 的失效模式是什么(短路、开路、过度漏电等)? 您是否使用与参考设计相同的 FET 配置(2个并联 CHG FET + 2个并联 DSG FET)?

    谢谢!

    约翰·华莱士

    TI FET 应用