This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:输出电流消耗为低电平

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427806/lmg1020-output-current-drawn-to-low

器件型号:LMG1020

工具与软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 LMG1020 EVAL 套件驱动能够提供15W 光功率的激光二极管。

  • 二极管激光电压13V-20V
  • 最高5A  
  • 直接连接到 IN+的信号发生器、脉冲波形20ns、50kHz 频率、占空比0.1%

我想从二极管得到总功率,我不能改变占空比,因为这会损坏二极管的最后,实际电流小于1mA 在0.1%时,所有的信号都很好: Gate,K,IN+,但电流非常低。

请支持!

此致、

Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abel、您好!

    二极管激光电压电源需要进行电流限制、以便在二极管不损坏的情况下获得最大功率。

    栅极驱动器的输出栅极电阻也可以增大、以减慢输出压摆率并限制高峰值电流瞬态。

    本文档提供了详细的设计说明。

    https://www.ti.com/lit/an/slla456/slla456.pdf

    谢谢!

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、

    感谢您的回答。

    您指的是 R1、R2电阻器? 我正在使用 EVM、并且将激光二极管直接焊接到焊盘上、从连接到 J2连接器的外部电源汲取的电流不能超过1mA、仅当我更改占空比时才适用。  
    如何测试电路是否正常工作(未连接二极管)?

    谢谢!

    Abel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abel、您好!

    是的、EVM 上的 R1和 R2可用于控制导通和关断时间。  

    通过向 R5-R8添加电阻器来模拟二极管负载、可以在没有连接二极管的情况下测试电路。 可以测试电路、并且可以使用就位的电阻器来调整时序和电流。 务必在添加激光二极管之前移除电阻器。 EVM 用户指南中提供了更多这方面的信息。

    谢谢!

    Walter