This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625-Q1:纹波比> 40%(53.5%)

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427949/lm63625-q1-ripple-ratio-40-53-5

器件型号:LM63625-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

数据表建议纹波比设置为20%-40%。 我想知道如果我们在更差的条件下通过 RA 测试、时域测试和波特图、是否可以将其设置为50%。

以下是我在 E2E 中找到的文章。  对于该比率、40%到60%之间是一个很好的平衡、但这只是一个经验教训。 将过时的经验法则设置为20%至40%、以使输出电容器的额定值和电感器饱和电流额定值等

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1273238/lm51571-q1-designing-inductor-ripple-current-ratio-rr/4824849?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ripple%25252520ratio%25252520%2525253E%2525252040%25252525#4824849

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288671/lm5160-q1-ripple-ratio-setting?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ripple%20ratio%20%3E%2040%25#

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用50%。

    进行检查、确保在满载和高输入电压条件下不会达到电流限制。

    谢谢