This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:可使用12.8V 电池(电池组)与 BQ40Z50或等效器件的电量监测和电池平衡器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100, BQ76952, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425192/bq40z50-r2-gas-gauging-and-cell-balancers-that-can-use-12-8v-cells-battery-packs-with-bq40z50-or-equivalent

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ34Z100BQ76952

工具与软件:

你好。
我想使用12.8V 电池(电池组)、但是否有可用于电量监测和电池平衡的 IC?
BQ40Z50似乎没有足够的电压、因此我正在寻找可以在高达12V 的电压下使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信 bq34z100具有实现此目的的功能。 下面提供了更多信息:

    https://www.ti.com/product/BQ34Z100 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ34Z100、它是否需要外部 IC 进行平衡?
    如果是、哪一个 IC 更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、使用 bq34z100需要监控器进行电池平衡。 通常、我们建议使用 bq76952、下面可找到有关此器件的更多信息、以查看它是否符合您的应用规格。

    https://www.ti.com/product/BQ76952 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢您的答复。
    我计划为 BQ76952使用两个电池组。
    这会是问题吗?
    此外、我是否能够连接 BQ40Z50-R2并将其用作电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所连接的两个电池组的电压是多少? 我认为连接 bq40z50各节电池的最大建议电压为5V。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    抱歉、我的问题与 BQ76952和 BQ34Z100组合相关。
    要连接的电池组为12.8V (20000mA)和两个连接的电池组(25.6V)。
    BQ76952似乎有三个以上的电芯连接、但可以连接两个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    另外、电池组为两个串联的 LiFePO4 (12.8V)。
    如果 BQ76952提供了电量监测计功能、我认为 BQ34Z100不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑使用以下器件配置。
    这种行为合适吗?
    它由 BQ76952和 BQ34Z100组成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我将我们的监控团队的一些人召集到一起、确认您有关 bq76952的问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以根据需要堆叠 BQ76952。 根据您显示的图像、我认为 具有高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2的设计注意事项 应用手册将会有所帮助。

    如所述 第1.5节该器件可以执行电量监测来计算运行状况(SOH)和充电状态(SOC)吗? BQ769x2常见问题解答中、BQ76952不提供电量监测计功能、因此您仍然需要电量监测计。 它推荐的参考设计(TIDA-010030参考设计| TI.com)展示了 BQ34Z100如何与电池监测器连接作为参考。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我将查看电量监测计的参考。 此外、我应该在 BQ76952网站上询问我是否只能将两节电池连接到 BQ76952?

    12.8V (20000mA)且已连接两个(25.6V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到您在新的论坛帖子中提出了该问题、因此我将关闭此帖子并在其中回答有关问题。

    此致、
    Alexis