主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ34Z100、 BQ76952、
工具与软件:
你好。
我想使用12.8V 电池(电池组)、但是否有可用于电量监测和电池平衡的 IC?
BQ40Z50似乎没有足够的电压、因此我正在寻找可以在高达12V 的电压下使用的器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我想使用12.8V 电池(电池组)、但是否有可用于电量监测和电池平衡的 IC?
BQ40Z50似乎没有足够的电压、因此我正在寻找可以在高达12V 的电压下使用的器件。
您好!
我相信 bq34z100具有实现此目的的功能。 下面提供了更多信息:
https://www.ti.com/product/BQ34Z100
此致、
Anthony
您好!
可以、使用 bq34z100需要监控器进行电池平衡。 通常、我们建议使用 bq76952、下面可找到有关此器件的更多信息、以查看它是否符合您的应用规格。
https://www.ti.com/product/BQ76952
此致、
Anthony
您好!
您可以根据需要堆叠 BQ76952。 根据您显示的图像、我认为 具有高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2的设计注意事项 应用手册将会有所帮助。
如所述 第1.5节该器件可以执行电量监测来计算运行状况(SOH)和充电状态(SOC)吗? 在 BQ769x2常见问题解答中、BQ76952不提供电量监测计功能、因此您仍然需要电量监测计。 它推荐的参考设计(TIDA-010030参考设计| TI.com)展示了 BQ34Z100如何与电池监测器连接作为参考。
希望这对您有所帮助。
此致、
Alexis