This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929160EVM:TPS929160-Q1:TPS929160EVM

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427578/tps929160evm-tps929160-q1-tps929160evm

器件型号:TPS929160EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具与软件:

出现问题、因为 GUI 未与 EVM 板相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我分享一下屏幕截图吗?  

    是首次连接 GUI 吗? 如果是第一次、那么您可能需要更新 USB2ANY 固件(有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南)。

    否则、请仔细检查连接、 板载 UART/CAN 配置以及 GUI 设置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用"PMICUSB2ANYLaunchpadFirmware_2.7.0.0"软件更新 USB2ANY 固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 USB2ANY 升级到3.0.2.1。 请参阅 固件更新  。  

    您需要 先下载 USB2ANY Explorer 软件并将其升级到2.8.2.0、然后打开 GUI 以升级到3.0.2.1。  您可以在用户指南中找到分步指南。