This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317KTTR 是否能够在-40~15°C 环境条件下运行?

Guru**** 2533390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426948/lm317-could-lm317kttr-stand-with--40-15-degree-c-environment-condition

器件型号:LM317

工具与软件:

Dears、

我的客户寻求35V 输入电压、1.5A 输出 LDO、 LM317KTTR、但其 环境温度范围为 -40~15°C?  LM317KTTR 是否能够支持此情况?

是否有任何其他 TO-263封装器件支持此应用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此器件的工作温度范围为0°C 至125°C:

    请在此处查找采用 TO-263封装的可用器件: 线性和低压降(LDO)稳压器产品选择|德州仪器 TI.com

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的汉娜、

    我知道可以 在数据表中的0到125°C 的 温度范围内运行、而且无法 从选择列表中找到35V VIN、1.5A 输出、温度范围为-40~125°C 的 LDO。 我们是否有任何将很快上市的新器件来支持此要求?

    我有个问题、即使是大多数 PE 等级的功率器件、它们的  工作温度范围是-40~15°C、但是 为什么>= 1.5A LDO 只能支持低至0°C 的低温?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我现在要为您查看这个。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    具有此温度范围的器件在2026年之前不可能发布。 之所以设置额定温度、是因为器件是为此温度目的而设计的。 这是一款较旧的器件、因此之前未必需要更大的温度频谱。 这也是我们对部件进行验证的内容。 我们无法保证温度在此范围之外不会对器件造成损坏。

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的汉娜、

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的。 我现在将结束该主题。

    此致!

    Hannah