This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于异步模式中 LM5122的 DMAX 限制

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, UCC28220, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426707/lm5122-regarding-dmax-limit-of-lm5122-in-asynchronous-mode

器件型号:LM5122
Thread 中讨论的其他器件: UCC28220LM5032

工具与软件:

您好!

在异步模式下使用 IC 时、LM5122的最大占空比是否可以限制为50%或更低(例如在预充电期间)? 如果有、请定义程序。 谢谢你。

BR、

瓦卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waqar:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    遗憾的是、LM5122没有占空比限制(高达50%)等功能。
    过流保护功能将在电流过大的情况下限制占空比、但在这里会监测电感器电流、并且占空比受限程度仅是这种保护的结果。

    TI 应该有一些适用于正向转换器应用的 PWM 控制器、它们具有50%的占空比限制。
    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 在此基础上、可以更轻松地找到合适的器件。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    感谢您的答复。 我的应用是一个40kW 两相交错式升压转换器。 如果我使用 LM5122、输入和输出电压当然需要调节。 我发现该控制器是一个不错的选择、因为它提供了交错。 最小占空比为6%、最大占空比为52%。  
    低输入电压条件下的电流可能很高、因此我想限制占空比、以实现相对较慢的总线预充电速度。 因此、 只有在软启动的情况下才需要限制占空比。 有什么方法可以利用该控制器实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waqar:

    感谢您提供更多详细信息。
    每相20kW 的功率相当多。
    如果占空比限制的主要目标是减慢充电时间并减少电流峰值、那么器件的过流保护功能和软启动特性在此处可能就足够了。
    如果 CSP-CSN 电压超过75mV、逐周期电流保护会关闭 LO 侧栅极。 每个周期都会发生这种情况、因此可以通过相应地设置感应电阻器来限制高浪涌电流情况下的占空比。
    该器件具有额外的断续功能、如果过流状态持续存在、可在短时间内完全关闭器件、但可以通过 RES 引脚关闭此功能。

    如果浪涌电流仅在初始启动时出现、在此期间、也可以使用软启动功能来限制占空比。

    请告诉我这些功能是否对您的应用有所帮助。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas

    感谢您的详细答复。 您提到每相20kW 是很多。 是否有您可以建议的替代开关控制器? Im 好奇是什么让你这么说。 根据我的规格、LM5122不适合吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waqar:

    您能否提供输入电压范围和输出电压?
    如果功率级的输入与控制器相同、则需要保持在 LM5122的绝对最大额定值范围内。
    最大输入电压将为65V。
    最大电流没有限制、但该值越高、控制温度并保持在外部元件额定值范围内就越困难。
    (例如、即使效率达到98%、20kW 意味着每个相位的损耗为400W)

    即使是六相交错式 LM5122的参考设计也通常不会超过2kW 的额定功率。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压介于450-890V 之间。 稳压的直流母线电压为940V。 这分别相当于52%和6%的占空比。 每相位开关频率为35kHz。

    我计划使用电阻分压器网络通过容差为0.1%的电阻调节输入和输出电压、我想使用 LEM 电流传感器执行电感器电流检测。  
    您提到温度控制会更加困难。 您是否参考了开关稳压器本身的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Waqar:

    恐怕 LM5122器件无法支持这些电压。
    您可以降低输入电压或使用外部电源为控制器供电、但对于高侧开关、需要 SW 电压来提供必要的 Vgs 电压。
    SW 引脚的最大额定值为105V 绝对最大值
    我也看不出我们的低功耗直流/直流升压控制器产品系列中有任何其他器件支持这些规格。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas

    我将使用非同步升压转换器拓扑、因此在这种情况下不需要 HS 开关。 根据数据表中给出的 SEPIC 转换器示例(图37)、我应该能够以异步模式运行 LM5122。  
    我目前在 UCC28220和 LM5032中研究的其他选项。 您对这些器件有何看法?