This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:如果器件的输入电压发生变化、它是否会影响输出电压或电流?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426237/lm3409-q1-if-the-input-voltage-of-the-device-changes-will-it-affect-the-output-voltage-or-current

器件型号:LM3409-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM3409HV-Q1

工具与软件:

问题:LM3409HV-Q1用于驱动三个 RGB 灯。 该电路的前端连接9V~15V 电源、芯片的输出连接到 RGB 灯。 当 VADJ 固定时、调整输入电压(例如、当输入电压当前为12V 并调节为10V 时)将改变灯的颜色。 该器件的输入电压变化是否会影响输出电压或电流的变化? 芯片通过恒定的电流驱动、如果 VIN 电压正常调节、VOUT 应该保持稳定不变。 我的器件上存在设计错误吗?

https://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/lm3409-q1.pdf?ts = 1729065404188&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-cn%252FLM3409-Q1%253FkeyMatch%253Dlm3409%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253Dpartmatches

上图是指向规格的链接、该规格是根据规格表的第12页绘制的。 但是、RGB 三个灯并联、三个 LED 的共阳极连接到 VOUT。 LED 的阴极由 MOS 晶体管控制并接地。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助分享原理图、以及捕获电感器电流、加载器电流等的波形? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    原理图如下所示

    引脚3 (EN) 接收 PWM 信号(18kHz)。  调节占空比时更改输出电压。

    我没有测试相关的电流测试设备,您能大致帮助分析原理图吗?如果出现这个问题,问题的哪些方面可能会出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的问题。 蓝色的波形是什么?  

    该波形对我来说似乎没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色波形是 EN、网络名称为 BL_PWM、当 BL_PWM 占空比非常低时、再把+12V 电压调整为9V、输出光会有亮度变化、这种现象是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您目前可以准确分享我的波形、我可以判断是正常还是有问题。  

    您能帮助  在一个示波器波形中捕获 Vin、电感器电流、加载器电流和 SW 波形吗? 谢谢。  

    我也不明白为什么当 EN 为低电平而在 EN 为高电平时没有 SW 时会出现 SW 波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的帮助、因为我没有电流探针、我无法测量电感器的电流、 所以这就是问题的结束。 等到相关的波形图显示完毕、我将征求您的意见。 谢谢。