This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:用于获取 R1的公式

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428171/lmr64010-formula-to-get-r1

器件型号:LMR64010

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我可以详细了解这个公式吗? 为什么分母是1.23-1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    当 LMR64010正常工作时、FB 引脚上的电压等于内部基准电压 Vref、即1.23V。

    因此、您将得到公式 Vout * R2 /(R1 + R2)= Vref = 1.23V。 这是相同的公式:R1 = R2 *(Vout/1.23 -1)。

    此致

    Lei