This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:连接到 TI TXS0108E PWM 时 UCC21750输入异常

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427454/ucc21750-ucc21750-input-abnormal-when-connecting-to-ti-txs0108e-pwm

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

工具与软件:

大家好、团队成员:

目前、客户发现 UCC21750 PWM 输入在连接到 TI TXS0108E 时会异常。

  • 在断开 UCC21750时、 UCC21750 PWM 输入为正常5V。
  • 连接 UCC21750时、PWM 异常为2.5V。
  • 当直接向 UCC21750提供3.3/5V PWM 时、电压为正常的3.3/5V。

在所有情况下、VCC 的电压通常为5V。

我认为这是一个阻抗匹配问题。 但 TXS0108E 的内部上拉电阻为4k Ω、UCC21750的内部下拉电阻为55k Ω、线路电阻为100 Ω。 这不应该是错误的。

您能在此处帮助提供您的专业建议吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    我只想考虑以下原因:IN+具有连接到 COM 的55k Ω 下拉电阻器、IN-具有连接到 VCC 的55k Ω 上拉电阻器。 如果这两个引脚以某种方式连接、并且两个输入都悬空、则使用内部电阻器的分压、in+/in-可能为2.5V。  

    本 E2E 中所述、有内部 PU/E2E PD 电阻器、但不应影响器件的正常运行。 您还提到了直接为 UCC21750输入3.3V/5V 不会导致问题。  

    您有任何客户波形吗?  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    由于存在机密信息、请允许我提供离线支持。

    BRS、

    Francis