This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54320:低负载电流下的效率?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54320, TPS563203, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427752/tps54320-efficiency-at-low-load-current

器件型号:TPS54320
主题中讨论的其他器件: TPS563203TPS62903

工具与软件:

您好!  

我在新设计的电池驱动型器件中使用了直流/直流转换器实现无隔离、但发现在低负载、关闭状态下电流消耗过高。 当在空载条件下生成3.8V 输出时、我们从7.5V 获得5.6mA 输入电流。 这是否符合预期、或者我们能否减少这种情况? 请参阅下面的原理图图片。  

如果低负载电流下的效率无法进一步降低、请建议使用替代元件。

此致

Jörgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    TPS54320在轻负载时的效率非常低、这是因为它现在被称为 FCCM 模式器件。 我推荐我们的新器件 TPS563203、该器件在轻负载下具有 Eco-mode、可提高效率。 谢谢。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我没有什么办法可以减少它吗? 增加反馈电阻器或类似的东西?

    TPS563203看起来是不错的选择、但没有外部补偿环路滤波器。 在基本上没有大电流期间、我预期的输入电流是多少?

    提前感谢。

    此致

    Jörgen μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorgen:

    我认为很难在 TPS54320上采取措施来减少这种情况、因为主要损耗是由高频开关引起的。 使用具有 Eco 模式的 TPS563203可在轻负载条件下的低开关频率下工作。 现在、我们通常开发具有内部补偿的器件、以便于使用。

    我会签入我们的验证数据。 对于6V 输入电压、3.3V 输出电压、1mA 负载、输入电流为900uA;对于12V 输入电压、3.3V 输出电压、1mA 负载、输入电流为500uA。

    如果您需要较低的输入电流、则可以使用 TPS62903、这是一款低 Iq 器件、意味着在轻负载下具有极高的效率。

    此致、

    Shipeng