This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201AEVM:TPS92201AEVM

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201AEVM, TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426146/tps92201aevm-tps92201aevm

器件型号:TPS92201AEVM
主题中讨论的其他器件: TPS92201

工具与软件:

大家好、

是否有适用于 TPS92201AEVM 的 PCB 布局和光绘文件? 想了解有关 TPS92201AEVM 参考设计的更多信息、同时还使用 TPS92201。

此致

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    当然。 您能否在下面分享信息?  

    • 终端设备应用。  
    • 项目运行速率。  
    • SOP 时间。  

    您还可以分享您的电子邮件地址、以便我可以通过电子邮件发送给您吗?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一个单/双 IR LED 应用。 TPS92201规格详细信息已审核并完成计算。 我们只需要了解 TPS92201AEVM 的更多信息。 收到布局 和光绘文件后、我们可以很快地研究布局设计。  

    该项目现在位于 deisgn 板上。 设计完成后、我们将立即制造 PCB 并进行测试。 进一步的决策取决于测试。

    电子邮件是 frank.xk@qq.com。

    如果您能通过我们需要的文件发送、将不胜感激。

    此致

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    我已经给您发送了一封电子邮件、我们通过电子邮件进行讨论。  

    我将在 E2E 中结束此次对话。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。