This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:内置 MOSFET 的耐受电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406009/lm5157-withstand-voltage-of-the-built-in-mosfet

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5158

工具与软件:

尊敬的支持团队:

内置 MOSFET 的耐受电压是否为 SW 额定电压50V?
我想知道 VF 在 VOUT 中可以承受多少 VIN+SEPIC+SEPIC。
WEBENCH 可以生成 VIN=35~45V、VOUT =40V、VF =0.5V 的电路。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您的咨询。

    是的、ABS。 最大 SW 引脚的额定电压为50V。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的答复。

    请告诉我  内置 MOSFET 的耐受电压。

    如果这是50V、则 WEBENCH 电路的生成是否不正确?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    我们保证内部 FET 能够承受的最大电压是数据表中给定的50V。

    但您处于 SEPIC 配置中的给定规格、将超过该值。

    我会将该主题转发给负责的团队。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

     我们一定会研究这个问题。

    同时、您能否与我们分享此设计链接、以便正确了解输入和输出条件并重现确切问题?

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sateesh:
    感谢您的答复。

    电路可在所附图像中的条件下生成。


    由于"VIN + VOUT = 85V"、一个错误应该出现、但是没有错误出现。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您提供详细信息。

    您是对的、我们应该无法针对这种情况创建设计。 我们能够复制相同的数据。
    我们正在研究这个问题。  
    我们将在本周结束时向您提供有关进一步发展的最新信息。
    再次感谢你。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Diece-K、  

    我们已找到解决方案、但此解决方案需要产品专家批准。  

    我们已将上述问题的解决方案实施发送给产品专家,我们正在等待回复。

    我们将保持您发布相同内容。

    感谢您的患者支持。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Diece-K、

    我们已经实施了该解决方案、现在的更改将反映在生产/ TI.com 上。

    如有任何其他问题、请与我们联系。  

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sateesh:
    感谢您的大力支持。

    我已确认 LM5157的改进。
    我希望类似的改进也适用于其他器件、例如 LM5158。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Diece-K、

    感谢您的后续询问。

    通常、同一系列中的设备将通用后端文件用于所有计算过程、除非设备之间存在显著差异、或者应用工程师选择了单独的后端文件。

    对 LM5157进行的任何修改都将天生应用于该系列中共享相同后端文件的所有设备。 但是、由于 LM5158采用不同的后端文件、因此上述解决方案尚未适用于该器件。

    根据您的后续行动并将其视为正式请求、我们将继续为 LM5158实施相同的解决方案并将其包含在即将发布的代码冻结中。

    我们将随时向您提供有关代码冻结时间以及确切发布日期的信息。

    感谢您在整个过程中的耐心和持续支持。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diece-K:

    我希望这封邮件能让您满意。 我想就目前的事态发展提供一个临时的最新情况。

    我们已成功实施解决方案并发布了量产变更。 但是、在更新完全反映在生产环境中之前、所有中间服务器都需要经过标准质量检查。 由于某些基础设施限制、这些检查花费的时间比预期要长。

    请注意、这些变更预计将于2024年10月7日星期一上线。 我们将随时向您通报任何进一步的发展情况。

    感谢您的理解。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Diece-K、

    请注意、LM5158的修复问题现已反映在生产/ TI.com 上

    感谢您的耐心支持。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sateesh:
    感谢您在这么长的时间里的支持。

    问题似乎已修复、因此 LM5158也会显示错误。
    但是、错误的原因不再显示为红色。

    如果显示这样的消息、我认为会更有帮助。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Diece-K、

    感谢您确认问题的解决方案。 根据您的要求、我们还为 LM5158添加了类似的描述性错误消息。 这些更新将包括在即将进行的代码冻结中。

    我将通知您确切的发布日期以及更改何时可用于生产。

    再次感谢大家。

    此致、
    Sateesh A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Diece-K、

    请注意、我们已针对 LM5158实现类似的错误消息、这些更新现已投产。  

    感谢您的耐心支持。

    此致、
    Sateesh A G