This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:模拟调光问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420566/tps922052-analog-dimming-issue

器件型号:TPS922052

工具与软件:

您好!
我使用 TPS922052设计了一个2通道 LED 驱动器。 该图应控制由不同色温的 LED 灯串组成的 LED 面板。

我的驱动器由24V 电源供电、输出为12-21V (4 至7 x 3V LED 灯串)、电流高达1.8A。 查看随附的原理图。

驱动器在 PWM 调光模式下可以正常工作、但在模拟模式下根本无法工作(LED 以大约2Hz 的频率闪烁)。 此外、在混合模式下、驱动器在模拟范围内停止工作(超过12.5%)。

您会不会很客气、看一下我的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafal:

    很抱歉迟到了响应。

    您无法设置 TPS92205的最大输出电流 2. 差分电压、4A 的电流、带有0.05欧姆的电阻。

    [报价 userid="532855" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420566/tps922052-analogue-dimming-issue ]驱动程序在 PWM 调光模式下工作正常、但在模拟模式下根本不工作(LED 以大约2Hz 的频率闪烁)。 此外、在混合模式下、驱动器在模拟范围内停止工作(超过12.5%)。[/报价]

    请检查是否发生热关断。

    此致、

    Steven