This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:能否将 TPS923655用于以下设计

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS923622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1416733/tps923655-can-i-use-tps923655-for-following-design

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件: TPS923622

工具与软件:

输入电压:48V

V-led:60V

I-LED:2A 和4A

您能分享器件价值计算器工具吗?  
是否可以修改评估板以测试 LED 面板(60V、2A)、在电流检测电阻旁边、我还需要更改什么才能获得60V 输出?
是否还可以获取评估板的设计文件?

您是否具有适用于 TPS923655的 TI-TINA 仿真文件?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahrim 先生、您好!

    以下是您可以参考的常见问题解答列表- [常见问题解答] TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛- TI E2E 支持论坛

    TPS923655不能在 Vin = 48V、V_LED = 60V、I_OUT = 2A 的条件下工作、但由于以下两个原因、我们不建议您这样做:  

    TPS923655在  Vin = 48V、V_LED = 60V、I_OUT = 4A 的条件下工作非常困难、因此不建议这样做、主要有三个原因:  

    • 两个原因与上述相同。
    • 根据估算、在此应用条件下、IC 的温升非常高、如果不使用额外的散热方法、则可能触发热关断。

    您可以  在此 E2E 常见问题解答中找到计算工具(Excel 电子表格)的预览版本- [常见问题解答]是否有适用于 TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652的计算工具? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我们可以通过电子邮件向您发送 EVM 的设计文件

    我们对此器件没有 TI-TINA 仿真文件。 可根据要求提供用于此器件的 SIMPLIS 模型。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。
    我是否可以将 TPS923655用于
    V_LED:54V I_LED:2.4A、并且
    V_LED:56V I_LED:1.2A
    输入电压:48V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TPS923622不适用、您可以为此设计推荐另一个 TI 器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahrim 先生、您好!

    TPS923655可以在这些条件下工作。 但您需要构建额外的外部 OVP 电路、以便 在 LED 开路故障时保护 IC。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指检测开路 LED 并 在 OVP 引脚上设置>1.45V 的电路吗?

    如果 LED 开路且 OVP 引脚电压小于1.1V、会发生什么情况?

    此致

    Tahrim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahrim 先生、您好!

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahrim 先生、您好!

    我举一个例子来说明一下。

    假设您将在 Vin = 48V、V_LED = 56V、ILED = 1.2A 的条件下工作。 如果您在输出电压= 57V (比56V 大1V)时设置1.1V 阈值、那么当发生 LED 开路负载时、在最坏的情况下、当 V_OVP = 1.45V 时、电路可能会停止开关、这意味着您的输出电压高达57 / 1.1 * 1.45V = 75.1V。 这超过了器件的绝对最大额定值、并有可能对芯片造成永久损坏。 因此、您需要构建额外的外部 OVP 电路、以便 在 LED 开路故障时保护 IC。

    此致、

    Steven