This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用于湿度检测功能的替代 MOSFET

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25480F3, CSD25483F4, CSD17483F4, TPD2S300, TPS25751EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426523/tps25751-alternate-mosfet-used-in-moisture-detection-feature

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:CSD25480F3CSD25483F4CSD17483F4TPD2S300

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在将 TPS25751S PD 控制器用于电池供电型器件、我们希望在我们的设计中实施湿度检测功能。
数据表和 EVK 建议 使用以下 MOSFET。
PMOS:- CSD25480F3
NMOS :-CSD15380F3.

我想知道其他 MOSFET (我选择的)是否会以任何方式影响湿度检测功能。
所选 PMOS:-  CSD25483F4
选定的 NMOS:-  CSD17483F4

另外、我在设计中使用 ESD 二极管代替"TPD2S300"。 它是否会影响我的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:  

    [报价 userid="625917" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426523/tps25751-alternate-mosfet-used-in-moisture-detection-feature 我想知道其他 MOSFET (我选择的)是否会以任何方式影响湿度检测功能。
    所选 PMOS:-  CSD25483F4
    所选 NMOS:- CSD17483F4  

    这些 FET 的 RDS (ON)略有不同、这可能会影响液体检测的高阈值和低阈值。 您可以使用应用程序自定义工具配置高/低阈值、以匹配您的硬件/系统要求。 GUI 工具中的默认液体检测配置基于 TPS25751EVM、它基于:

    PMOS:- CSD25480F3
    NMOS :-CSD15380F3.

    [报价用户 id="625917" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426523/tps25751-alternate-mosfet-used-in-moisture-detection-feature "]
    另外、我在设计中使用 ESD 二极管代替"TPD2S300"。 它是否会影响我的设计?

    您计划使用的 ESD 二极管的击穿电压是多少? TPD2S300为从连接器到 TPS25751 GPIO 引脚以及 LDO_3V3的 SBU 线路提供保护。 TPD2S300的响应时间也足够快、可保护系统免受 OVP 的影响、我们尚未使用 ESD 二极管进行测试、因此可能会出现意外行为。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的答复。 我将使用与我共享的 MOSFET 部分、并  在标准 ESD 二极管中使用 TPD2S300。
    当我浏览 EVK 时、我发现在实现湿度 检测时会发生一些冲突。
    所看到的连接流程是什么、
    PD 与 MOSFET 连接、IC 与 TPD2S300连接 、TPD2S300与  USB Type-C 连接
    在 EVK 设计中、连接流程是、
    PD 将 IC 与 TPD2S300连接 、然后、TPD2S300 与 MOSFET 连接、将 MOSFET 与 USB Type-C 连接

    在 EVK 设计中、如果  检测到任何确定性或湿气、则可能会损坏 MOSFET。
    您能分享一下您对此的看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:  

    请参阅如下所示的方框图:  

    在放置 TPD2S300时设计的 EVM 放置不正确、未来版本的 TPS25751EVM 用户指南将在勘误表部分包含此错误、明确记录应如何设计硬件。 对此造成的任何混淆深表歉意。  

    如果还有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY Lin、
    感谢您对 TPD2S300放置方案的遵从。 这可以解决我的所有问题。
    现在结束该主题帖。
    感谢您的支持和快速响应。