This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:客户垂询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423861/tps25982-inquiries-from-customer

器件型号:TPS25982

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 我的客户正在评估 TPS25982、有以下2项查询:

1.负载电容器可以是3100uF ,可以正常上电吗? 此场景有什么设计注意事项吗?

2.是否可以实现2台并联机器,每台机器使用1台 TPS25982 ,共6A ?  

BR、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    美好的一天!  

    Unknown 说:
    1. 负载电容器可以是3100uF、而且可以正常上电吗? 此场景是否有任何设计注意事项?

    是的、器件可以处理此问题、但我们必须检查浪涌电流并防止启动期间出现热关断。 常见问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368578/faq-tps25983-how-to-set-dvdt-cap-and-auto-retries-for-very-large-output-capacitor?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25983%20faq#

    是、需要正确保持 dVdT 和重试次数。

    Unknown 说:
    2. 它是否可以实现2台并联机器以及每台机器使用1个 TPS25982、总共6A?  [报价]

    我没有完全理解这个问题。 您是要并联使用两个 TPS25982来降低 ron、还是要使用双负载、比如6mF?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的澄清!  

    关于问题2、客户希望每台机器使用1个 TPS25982、而不是并联。 共2台机器。 TPS25982的2个输出连接。 用例为:第一台机器启动后、Vout = Vin、第二台机器启动。 此时 Vout 电压高于90% Vin、是否会触发任何保护以阻止第二次机器启动?

    期待您的回复。  

    BR、

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victoria:

    我对延迟答复表示歉意。

    TPS25982没有任何反向电流阻断保护。 如果两个电子保险丝的输出连接在一起并且以顺序方式执行启动、您将有一些反向电流在第二个电子保险丝中流动。 不建议通过这些器件的体二极管提供超高持续电流、因此客户必须对此进行相应的评估。 它们可以连接输出、因为这不会触发任何保护。  

    此致、
    Arush