This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74701:是否需要大容量电容器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74701, DP83867ERGZ-R-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427846/tps74701-bulk-capacitor-is-required-or-not

器件型号:TPS74701
主题中讨论的其他器件: DP83867ERGZ-R-EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

此 EV 板(DP83867ERGZ-R-EVM) TPS74701 LDO 在输入侧具有100uF 钽电容器、请确认是否需要。 我已经 使用 WEBENCH 工具对 TPS74701进行了仿真、在该报告中 、仅使用4.7 μ F、而   输入侧和输出侧没有任何大容量电容器。 请参阅下面提到的图片。

1. WEBENCH 设计:5V 输入、 1V@0.5A 输出

2. EV 电路板设计:

3、当前实施:

此致、

Sathya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    IN 和 BIAS 引脚上所需的电容在很大程度上取决于输入电源阻抗。 如果从5V 电源到 LDO 输入没有很大的电感(板上非常长的布线和很长的电源线)、则可能不会组装钽电容器。 钽电容器在较高温度下的性能优于陶瓷电容器、因此如果预计您的解决方案可在高温环境中工作、我建议也使用钽电容器。

    如果 VIN 和 VBIAS 连接到同一电源、建议该电源的最小电容器为4.7 μF。 您确实有一个 用于 CIN 的4.7 μF 电容器、但它的额定电压为16V。 在输入为5V 时、有效电容将不满足最小 CIN 要求。 我建议使用额定电压为25V 的10 μF 陶瓷电容器。

    此致

    Ishaan