This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:充电效率标准估算

Guru**** 1821060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638EVM, BQ27Z746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422856/bq25638-charging-efficiency-standard-estimation

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746

工具与软件:

您好、TI 团队

  我们使用电感 DCR 类型:18mΩ 5、最大22mΩ、加上线路的阻抗、总阻抗预计为25mΩ、电流测试充电效率如下:

我们要评估 VBAT 电压3.3V、充电电流4.2A、VBAT 3.8V、充电电流3.75A 和 VBAT 4.2V 充电电流3.4A 的充电效率标准、 如何 计算此值。tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难计算效率。 在 EVM 上测量效率要容易得多、也要快得多。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

      目前、我们产品测试充电效率比 EVM。低1%如果我们不能计算充电效率标准、就很难判断我们的充电效率是否符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们下周再见。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到"产品测试充电效率比 EVM 低1%"。 但数据表未显示与相同测试条件下的效率数据。 您是否在相同的测试条件下测试了电路板和 EVM?  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25638EVM  
    3.1.   输入 VBUS = 5V+/- 3%
    纹波电压< 100mV
    5.04V
    3.1.   输入电流(A) 3.034A
    3.1.   电池充电电流(A) 4.178A.
    3.1.   VSYS 3.363V
    3.1.   VBAT 3.318V
    3.1.   充电器效率> 93% 90.66%
    3.6.   输入 VBUS = 5V+/- 3%
    纹波电压< 100mV
    5.04V  
    3.6.   输入电流(A) 3.040A
    3.6.   电池充电电流(A) 3.796A
    3.6.   VSYS 3.748V
    3.6.   VBAT 3.707V
    3.6.   充电器效率> 93% 91.84%
    4.2.   输入 VBUS = 5V+/- 3%
    纹波电压< 100mV
    5.01V
    4.2.   输入电流(A) 3.073A
    4.2.   电池充电电流(A) 3.41A
    4.2.   VSYS 4.271V
    4.2.   VBAT 4.233V
    4.2.   充电器效率> 93%

    93.76%

    我们已测试了 EVM、EVM 的测试数据如。μ V 以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试定制电路板和 EVM 时是否使用了相同的效率测试方法?  

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

    是、我们使用相同的方法测试 PCM 和 EVM。的效率

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅定制充电器电路的尺寸是多少?  同一 PCB 上是否有其他电路?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

      、的 PCB 尺寸为70*11.5mm。除了充电电路,还有 BQ27Z746 电路

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否比较了电路板和 EVM 的 IC 温度? 较高的功率密度可能会降低效率。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、宁

     我们的 PCB 温度  高于 zhe EVM。  

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当温度升高时、充电路径上的电阻通常会升高。 所以效率通常会随着温度的升高而降低。

    谢谢!

    宁。