This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600-Q1

Guru**** 2615105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427389/bq79600-q1-bq79600-q1

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

Anthony、您好!

在上一主题中、您告诉 BQ79600可以自动唤醒功能。

您能解释一下该功能 是如何使用的吗?

请发送 BQ79718V+BQ79600应用电路。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331361/bq79616-q1-bq79616-q1-sleep-mode-current-of-the-bq79616-is-1-5-milli-ampere?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sleepmode%2520current%2520in%2520Bq79616#。

"尊敬的 Subhash:

BQ79616没有自动唤醒功能。 BQ79600-Q1通信桥接器具有自动唤醒功能、如果您使用的是 BQ79600-Q1、此处可能适合该功能。

此致、

安东尼·范

谢谢。此致

Subhash Dhyani.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Subhash、

    我将于明天离线与您联系、探讨这一问题。

    此致、

    阿卜杜勒