This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:关于反馈电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427380/tlv709-about-feedback-current

器件型号:TLV709

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我此器件的 IFB 吗?
我在数据表中找不到任何说明。
此外、它说选择1MΩ Ω 或更高的反馈电阻器 R2、但如果这太低、是否有任何问题?
我读取到、如果电阻器太小、电流消耗将增加。
还有其他问题吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    我不确定 IFB 为什么没有达到规格、但我们可以推断 IFB 电流小于1.5uA / 100 = 15nA (max)、因为我们通常建议确定反馈电阻器的大小、以便至少有100倍的电流通过它们、从而避免 IFB 漏电流造成的误差。 建议使用1MΩ Ω 的底部电阻器是为了帮助优化器件的性能、以保持其精度、同时尽可能降低为器件运行而消耗的偏置电流。 如果您不使用前馈电容器、那么使用较小电阻器的唯一显著区别是(如前所述)通过反馈分压器的电流会增加、从而总电流消耗会增加。 如果使用前馈电容器、则电阻器的相对大小以及前馈电容器的大小将决定零点和极点的位置。

    此致、

    Nick