This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:PSRR 仿真

Guru**** 2529440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427563/tps730-psrr-simulation

器件型号:TPS730

工具与软件:

您好!

我们担心1MHz 的 PSRR 较差、并且我尝试使用 PSpice 仿真 PSRR、我不熟悉此工具、需要指导。  

我该如何完成这项任务?  我找到了一些 LTSPICE 示例、我将其用作参考、但现在我要确定如何测量输入和输出处的纹波、并将其反馈到传递函数中、传递函数在频率上扩展。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1MHz 超出 LDO 带宽(对于 LDO、满载时的带宽通常为200kHz)、因此该频率下的 PSRR 仅取决于输出电容器- PSRR 图中的峰值是相同的。 因此、要提高1MHz 处的 PSRR、您需要降低1MHz 处的输出电容器阻抗、实现此目的的最简单方法是选择在1MHz 处谐振的电容器、并且使用多个所选电容器将改善效果。 我正在尝试弄清楚如何通过这种方法模拟预期的 PSRR、但得到的答案与我的预期不符。 如果我能找到一种很好的仿真方法、我将向您通报最新情况。  

    此致、

    Nick