This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:错误数据长度编程错误

Guru**** 2388100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420728/tps53688-bad-data-length-programming-error

器件型号:TPS53688

工具与软件:

您好!

客户原型制造需要提供有关 TPS53688编程错误报告的支持:数据长度错误。

此错误会导致 TI 融合设计器软件在我重新初始化 TI 软件狗 USB (拔下/插入)…之前无法检测到任何器件
随附了编程和程序文件的示例输出。

 编程命令: FusionConfigWriter -- address 119 -- project -- infile "C:\NTFW\Load\NTK710CA\TPS53688\TP53688_119d.xml"-- force-write -- erase-data-flash-before-importing 0xff --- reset-why-done

您能提供建议吗

谢谢你

 e2e.ti.com/.../TPS53688_5F00_Programming_5F00_Output.txte2e.ti.com/.../TPS53688_5F00_119d.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的器件编程和 Fusion 专家目前不在办公室。 我将查看您的程序文件并与团队其他成员进行核实、但我们可能无法在他们返回之前提供答案。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、感谢您让我知道。

    此致!
    Cosmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cosmin:

    由于此错误是在导入新配置时首次发生的、因此您可以尝试将 NVM 配置文件导入器件以防止出现此错误。

    为此、您需要先在 Fusion GUI 中打开器件配置、然后转到: File -> Export -> NVM Config File、从在线设备导出 NVM 配置文件。 然后、选择在连接到新器件时、在 GUI 中导入此文件。

    您 也可以尝试在命令中添加以下标志:-- import-using-NVM-data true,给出:

    FusionConfigWriter --地址119 --项目--文件"C:\NTFW\Load\NTK710CA\TPS53688\TP53688_119d.xml"--- force-write --erase-data-flash-before-importing 0xff -- reset-why-done always -- import-using-using-NVM-data true

    此外、请 在以下链接找到 VR13控制器的 NVM 编程指南、供您参考: https://www.ti.com/lit/an/slua888/slua888.pdf 

    此致、

    Troy