This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:-原理图审查和电池截止问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672, TPS2121, BQ25620, TLV810E, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426745/bq25672---schematic-review-and-battery-cutoff-questions

器件型号:BQ25672
主题中讨论的其他器件: TPS2121BQ25620TLV810ETPS3899

工具与软件:

你好

这是原理图。 我有一些与此相关的问题。  它们如下:

1.对原理图的所有审查
2.在默认模式下,电池的电压是多少?  重新打开?
3."发运 FET"似乎提高了上述电压。 为什么?  那么我们希望匹配 LiPoly 截止频率。
4、是否有增加船用 FET 的优势?
5. BQ25672能否架构为一种"电源开关"类型?  我们希望获得强大的功能
当 LiPoly 电压上升到 VBAT_UVLOZ (?)以上时、将返回
6、 设备正常运行仅使用电池。  有时具有用于充电的太阳能输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BAT UVLO 规格如下。  这里有一个关于上升、下降的拼写错误。  较高的值在上升。  shipFET 的 SDRV 由 BATP 引脚供电的电荷泵需要较高的电压才能实现上电。  没有用于打开/关闭 shipFET 的用户位。  shipFET 允许进行运输或关断、从而实现最低的 BAT IQ。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    谢谢、但在我们结束该问题之前、我想进一步深入探讨这个问题。  

    我希望使用 LiPoly 电池、"开箱即用"以及默认设置、我希望截止值更加匹配。  也就是说、当电池电压低于特定电压时、SYS 将关断、当电压高于特定电压时、SYS 将重新导通。   您的数据表似乎显示、在安装了 *** 时它们分别为3.4和3.6。  

    为此、 我应该使用 shipFET?

    现在3.4V 的截止电压可以省电、但是3.6V 的切断电压有点低(但我可以使用它)。   那么、我的最佳状态是通过 I2C 将其重置为更高的电压?

    我们还错过了一些问题

    对整体原理图有何评论?

    BQ25672是否可以按照"电源开关"类型进行划分?  我们希望 当锂聚合物电压上升到高于 VBAT_UVLOZ (?)时返回电源

    感谢您的快速完成








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    UVLO 设置不可调。  如果您在发货或储存终端设备时不关心电池消耗、则不需要 shipFET。  

    我在原理图上并没有注意到任何明显的错误。

    我无法理解电源开关的问题。  当 V (BATP)>UVLO 上升时、shipFET 会自动开启、从而恢复为 SYS 供电。  没有用于开启 SDRV 的用户位、因此 shipFET 处于开启和关闭状态。

    坦率地说、对于1S 应用、由于导通的 BAT_UVLO 较高、因此很难对齐 shipFET。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锂离子电池 通常在~3.0V 的电压下完全放电。 因此、将 UVLO 截止电压设为2.4伏(无 shipFET)将毫无意义。  安装 shipFET 后、该电压升至3.2伏、这很有用。

    至于接通电压、3.6伏是可以接受的、作为大多数 Lipo 在其生命中大部分时间处于3.7伏、充电后可以达到4.2伏

    这是否澄清了我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    有。  您可能已经发现此器件不适合1S 运行。  我们还有其他充电器更适合1S 锂离子电池、但没有双输入 MUX。  此外、充电器的 BAT UVLO 不用于替代电池组保护器 UVLO 功能。  例如、您可能会找到使用 TPS2121多路复用器 IC 和 BQ25620 3A 单节充电器的更好的双芯片解决方案。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我们在9个月前提交它进行设计审查时知道它是用于1S 运行的规格、那将是一件好事。

    不管怎样,我们就在这一点上。 不尝试将该器件用作电池组保护器、情况恰恰相反。  我不希望我们电池组的电池组保护器在 BAT UVLO 之前起作用。 因此、关于 shipFET 的问题就是如此。   安装之后、截止电压将为3.4伏?  我们将在应用中调节到3.3伏、这样我们就不会损失太多。   

    该器件采用太阳能供电。   我们选择该器件是因为它具有支持 MPPT 跟踪的太阳能输入。   在这种情况下、BQ25620会如何运行?  是12至18伏、 10至15瓦的太阳能电池


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    为了澄清、我们有些客户将 BQ25672用作1S 充电器、但由于高 BAT UVLO、大多数不使用 shipFET。  您可以添加类似于下面的电路来制作自己的 shipFET 特性:

    TLV810E 是一款 IQ = 250nA 的 SVS (比较器和基准)、并具有高电平有效的推挽输出。  当充电器 REGN 开启时、它会开启 PFET、这表示在 VBUS 上施加电源、或如果1S 电池高于 SVS 阈值(很少有可选的)。  TI 还有其他价格稍高的 SVS IC、其 IQ 较低、但很少具有高电平有效复位(而不是/RESET)输出。  例如、TPS3899的 Iq=25nA、但仅具有低电平有效输出、因此您必须添加 NFET 来反转逻辑。

    遗憾的是、BQ25620没有 MPPT 功能、但它具有 MPPT 所基于的 VINDPM 电路。  主机软件可以定期实现 MPPT、强制充电器 IC 进入高阻态(无开关)模式、使用充电器的 ADC 读取面板 VOC、将 VINDPM 更改为测量电压的~80%、并重新启用充电器。

    此致、

    Jeff