This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:配置存储

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426287/bq21080-configuration-storage

器件型号:BQ21080

工具与软件:

您好!

如果断电(VIN 和 VBAT 均未断电)、BQ21080是否会存储用户配置? 还是会恢复为默认设置?

此外、哪些是默认设置?  

谢谢你。

此致、

João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、João

    是的、如果器件未由 VIN 或 VBAT 供电、或者发生了导致上电复位(POR)的事件、则寄存器将复位为默认设置。

    请参阅 BQ21080数据表的第8.5节"寄存器映射"。 例如、请参阅下面的 IC_CTRL 寄存器:

    该寄存器的默认/POR 值为0x84 (84h)。 此外、可以在表中看到每个位的默认值。 例如、位7 (TS_EN 位)默认为"1"(1B1)。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的回答。

    我想我理解了、但要确保的是:如果器件没有 VIN 或 VBAT、寄存器将重置为默认状态。 因此、如果我们保持 VBAT (无 VIN)、则会保存寄存器、反之亦然(具有 VIN 和不具有 VBAT)。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João

    是的、这两种说法都是正确的。

    此外、需要注意的是、可以通过多种方式对寄存器进行复位。 例如:

    • 器件进入 SHUTDOWN 模式
    • 看门狗定时器结束
    • VBAT 降至 BUVLO 以下

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    我很清楚。 谢谢。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、João

    没问题。 如需更多信息、请随时联系我们。

    此致、

    Alec Lehman