This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在进入稳态时出现故障

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427340/ucc28951-troubles-getting-to-steady-state

器件型号:UCC28951
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我附上了我用于进行仿真的文件以及 TI 提供的 google 设计表。

以下是一些规格:

Pout = 500W

VOUT = 400VDC

VIN = 410VDC

我已经使用 Excel 工作表开始工作、并尝试对提供的 Tina-ti 仿真没有太大变化。  

次级侧没有连接负载。 为了确保它调节、我使用了一个非常慢的控制器、该控制器应该在无负载的情况下轻松调节、但没有。 如果能够深入了解我遇到困难的原因、那就太好了。 我使用了 Excel 工作表中的建议值、并设计了介于 Vout_max 和 Vout_min 之间的转换器

如果您可以查看文件、了解为何即使在回路很慢的情况下转换器也不调节、那就太好了。

e2e.ti.com/.../7115.SLUC222D.xls

e2e.ti.com/.../slum277a_5F00_WillEdit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 Excel 设计工具、看起来您的电压环路以150Hz 的频率交叉、相位裕度小于10度。  这可能是您的问题。  我建议您重新补偿 电压环路、使其具有45度或更大的相位裕度。  这可以根据工具建议在+/- 10%范围内选择 CZ、CP 和 RF 来实现。

     SLUC222D Excel 工具是根据应用手册 SLUA560生成的、您可以在以下链接中找到该应用手册。  您可能会发现这些信息对您的设计过程很有用。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、