This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:帮助申请 EPR AVS 合同

Guru**** 2770625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750EVM, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427164/tps26750evm-help-requesting-epr-avs-contract

器件型号:TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS26750

工具与软件:

您好!

我已成功申请 TPS26750EVM 上的 PPS 和固定 EPR 合同。 我在申请 AVS 合约作为接收器方面困难重重。

我已在发送灌电流功能寄存器(0x33)的 TX 灌电流 PDO 8中放置了有效的 AVS PDO (0xD230968C)、并在 TX 灌电流 PDO 9中放置了固定的 EPR PDO (0x0008C1F4)。 我还将 TX Sink Num VALID EPR PDO 寄存器更改为1和2。 在自动协商灌电流寄存器(0x37)中、我已将 EPR AVS 启用灌电流模式更新为1、AVS 输出电压更新为240 (24000mV/100mV)(尽管 TPS26750技术参考中未指示该单元)、与 AVS 输出电流更新为30 (3000mA / 100mA)相同。 这些更改并不成功、我也很幸运地使用了 USBCPD 应用程序自定义工具、在该工具中、EPR_SINK_AVS_Controls 选项卡似乎损坏、因为 AVS Operating Current 字段没有意义。

如果需要任何帮助,我将使用 Apple 140W 充电器和240W 电缆,并已成功请求与另一个水槽的 AVS 合同。 谢谢。

-Eli Brantingham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    您能否共享创建的.json 文件?

    您能否共享故障的 PD 日志?

    我看到的第一个问题是、固定 PDO 应始终处于第一位、而 AVS PDO 应位于最后、因此您应交换 PDO 8和9的顺序。

    您能否为 Apple Charger 发送链接? 您是否确定它支持 EPR AVS、或者它是否可能仅支持 SPR AVS /

    谢谢。此致、

    Chris