This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:安全相关证书

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425104/tpsi3052-q1-safety-related-certificate

器件型号:TPSI3052-Q1

工具与软件:

客户希望获得 UL1577与 IEC60747的证书报告。 您能帮忙支持吗?  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    随附的文档介绍了德州仪器(TI)器件在6-18-2024年之前通过 UL1577认证的器件。 最新文档可以在 UL 网站上找到。  

    在本文档中、您可以看到介绍的 TPSI3052-Q1。  

    e2e.ti.com/.../UL1577.pdf

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higgins、您好!

    除了 UL1577、客户还想获得 IEC60747 (Euro 提供的安全证书)。 您能对此问题提供帮助吗? 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    没问题!

    这里还附有 IEC60747文档。  

    e2e.ti.com/.../VDE_5F00_Marks_5F00_Approval_5F00_40040142_5F00_300.pdf

    此致、  

    伊丽莎白