This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:在 BQ25172线性镍氢电池充电器上将 VSET 设置为1节时出现问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425412/bq25172-issue-when-setting-vset-to-1-cell-on-the-bq25172-linear-nimh-battery-charger

器件型号:BQ25172

工具与软件:

我们将 在正在开发的新产品上测试 BQ25172线性镍氢电池充电器。 根据我们的发现、当我们设置1节镍氢电池作为要充电的器件并将 BQ25172 (VSET)设置为"1节"时、BQ25172不会充电、但会产生故障状况。 以下是 BQ25172上设置的条件。 此测试中使用的所有电阻容差均为0.1%。  

条件:

输入电压:5V (USB-A)

VSET:62 kΩ= 1节电池

ISET:2 kΩ= 150 mA

TMR:11 kΩ= 14小时

镍氢目标电池(V):1.20伏

VOUT:2.33V

但是、当我们将(VSET)节点设置为2节电池(36 kΩ)时、镍氢电池充电器位于150 mA、该充电器在使用1节电池之前根本没有充电。  

输入电压:5V (USB-A)

VSET:32 kΩ= 2节电池

ISET:2 kΩ= 150 mA

TMR:11 kΩ= 14小时

镍氢目标电池(V):1.23伏

VOUT:2.33V

需要注意的一个事实是、当为2节电池设置 VSET 时、Vout 电压在1节和2节之间不会发生变化;输出值仍然是2.33伏。 但是、当 VSET 设置为4节电池时、Vout 电压变为4.6伏。 因此、当 VSET 切换回1节电池时、Vout 仍为2.33伏。 不确定这是 BQ25172的最小输出电压还是 PCB 上的 BQ25172存在布局问题。

此外、在下图中、为什么建议运行条件不指定 VOUT 的最小电压和 IOUT 的最小电流?

我们打算使用1节镍氢电池、并且不对2节电池设置此 BQ25172 IC、因此充电器会在电池充满电后停止充电。 在我们的情况下、对1节电池使用2节配置会妨碍充电器逻辑正常工作。  

如果有任何帮助、将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将在今天晚些时候讨论你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25172的充电电压阈值为每节电池1.33V、过压阈值为每节电池1.7V。  更改 Vset 会更改电压的倍数、1Cel 为1.33V 再充电和1.7V OVP、2Cell 为2.66V 和3.4V。

    再充电电压-如果蓄电池电压高于此点、则充电将不会开始。  当电压低于该点时、充电将开始。

    OVP -过压保护、高于此点的电池电压是故障情况、将停止充电、STAT 将以1Hz 的速率闪烁。

    BQ25172将调节充电电流而不是电池电压、电池将决定电压。   

    如果您看到电池的电压为2.33V、则会出现过压情况并设置"1Cell"设置故障。

    您正在使用哪种电池?

    您还能看到电路原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试 BQ25172后、如果您测量其输出、它将根据 VSET 设置输出单独的电压电源。 因此、在评估板(B125172EVM)上、当选择采用 VSET 的1节电池时、它将输出约1.45V 的电压。 当使用 VSET 选择2节电池时、它将输出约2.33-2.6伏的电压。 然后、当选择使用 VSET 的4节电池时、充电 IC 将输出4.6伏。

    我们的电池是具有1.2V 800mA 的 AAA 镍氢可充电电池

    我已将原理图附在下方。
    EPWR 来自 USB-C 连接器、无需电力输送 IC 进行调整、因此在这种情况下、电压为5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来很好、看不到它有任何问题。

    测试结果

    1节电池= 1.45V、

    2节= 2.33-2.6V

    4节电池= 4.6V  

    我在实验中将其设置为、不能重复此行为。   

    需要检查以下几点:

    1.) 如果输出中有电流表、请将其移除、则可在 ISET 或输入电流上监控电流。

    2.) 移除连接到 VSET 和 TMR 引脚的所有仪表。  欧姆表引起了问题。

    3.) 发送测试设置的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个与正在充电的电池串联的电流表、可阻止电池充电。 我只要增加电流表上的范围、单节电池就可以充电。 之前在我们的实验室中测试的充电 IC 从未出现过此类问题。  

    感谢您的帮助。