This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:JEITA 曲线

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ25185, BQ25180, BQ25176J, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426974/bq25185-jeita-profile

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件: BQ25180BQ25176JBQ25120A、BQ25170J

工具与软件:

您好!

充电时、BQ25185是否具有 JEITA 曲线? 我问这个问题、因为虽然在 IC 页面上提到过、但数据表中没有任何 JEITA 参考。

谢谢你。

此致、

João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 João

    BQ25185的 TS 功能配置为仅监测(1)低温电池阈值和(2)高温电池阈值。 请参阅 BQ25185数据表的第8.3.9.1节。

    或者、BQ25180可配置为满足 JEITA 要求、因为它可监控(1)冷、(2)凉、(3)温、(4)和热电池阈值。

    以下是有关此主题的有用应用手册: 使用 BQ25180线性充电器充分发挥 NTC 的潜力

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    然后、更新 BQ25185网页可能大有裨益。  该页面还在滤波器搜索期间提到了 JEITA 曲线。

    关于 BQ25180、我唯一的问题是我要查找独立配置(电阻器配置)。 BQ25180可通过 I2C 进行配置。 对于具有 JEITA 配置文件、独立配置和电源路径的充电器、您有什么建议吗?

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、João

    产品页面上出现错误-感谢您指出这一点。

    我建议查看我们用于具有 JEITA 曲线和电源路径的独立充电器的开关模式降压充电器。

    查看 BQ25616J ("J"版本具有 JEITA 支持): https://www.ti.com/product/BQ25616

    如果您有任何其他要求、请告诉我。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的建议、但由于空间限制、我宁愿使用线性充电器。 您是否有任何线性充电器能够满足所有要求(独立、JEITA 和电源路径)?

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、João

    我们大多数满足这些要求的线性充电器由 I2C 控制或仅进行 TS 热/冷监控。  

    但是、我们确实有一些选项、这些选项很接近:

    BQ25176J: https://www.ti.com/product/BQ25176J

    这是一款具有 JEITA 支持的独立线性充电器、但没有电源路径。

    BQ25120A: https://www.ti.com/product/BQ25120A

    这是一款线性充电器、支持独立功能、但它的功能可能比您的应用所需的功能更多。

    请告诉我这些充电器是否能为您效劳。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    感谢您的推荐。

    我们目前正在测试 BQ25170J、它看起来与 BQ25176J 类似(后者具有 更高的输入电压)。

    尽管 BQ25120A 的功能比所需的要多、但 我可以利用这些附加特性。 我将仔细阅读数据表、但它乍一看似乎很有趣。

    此致、

    T Ü V João

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、João

    是的、BQ25170J 和 BQ25176J 属于同一 BQ2517x 系列充电器、因此它们非常相似、但在某些特性上有所不同。

    如果您有关于 BQ25120A 的任何问题或其他问题、请告诉我、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Alec Lehman