This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC57108:无 RESET 引脚

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC57108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428423/ucc57108-no-reset-pin

器件型号:UCC57108

工具与软件:

您好!

我有关于您的栅极驱动器(UCC57108)的疑问。 我进行了检查、这里没有复位引脚;当栅极驱动器进入 DESAT 时、如何将其复位?

此致、

Ikenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ikenna、

    感谢您回答有关 UCC57108的问题。

    以下应用简介中的去饱和保护部分介绍了去饱和功能及其运行方式。

    UCC5710x-Q1的应用和优势

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    非常感谢、这很有帮助。 另一个问题:我可以使用此栅极驱动来操作四个并联的 FET 吗? 当并联到四个 MOSFET 时、DESAT 是否正常工作?

    我想知道您是否仍然有库存中的栅极驱动器、因为它显示为不可用。

    此致、

    Ikenna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ikenna、

    您可以使用此驱动器来并行操作四个 FET、并且仍然使用 DESAT 功能。 如果两个 FET 靠得很近、则不需要额外添加 DESAT 二极管。 如果它们不靠近在一起、则不希望从漏极节点流出较长的布线、因此您应该额外包含一个类似于下面所示的 DESAT 二极管。

    在 TI.com 上可以看到、此驱动程序有现货供应。 这是一个新器件、因此我们正在编制库存、但它是现货供应的。

    谢谢!

    William Moore