This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596与 LM34936

Guru**** 2502385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427210/lm2596-lm2596-vs-lm34936

器件型号:LM2596
Thread 中讨论的其他器件:LM34936

工具与软件:

您好、TI 工程师:

LM2596和 LM34936 -通过使用16位 DAC、哪个 IC 在输出端提供最佳的分辨率变化(步长为10mV)?

固定输入- 26V

可变输出- 10V 至24V (使用16位 DAC)

哪一种 IC 在输出变化时能够以10mV 的步长提供最佳分辨率?

根据我的仿真、LM34936似乎更好。 如果我不正确、请告知我。

谢谢你。

此致、

尼尔·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    我认为 LM34936更适合、因为它是一个非常新的器件。 您的仿真似乎证实了这一点。  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    您能否根据数据表建议我哪一个更适合我们的应用?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    我们通常不测试输出电压步长分辨率、因为这不是典型的应用。 我仍然建议您使用 LM34936。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢快速响应。

    您能否告诉我们、根据数据表、相对于 LM2596、推荐使用的器件是 LM34936?

    此致、

    尼尔·沙阿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neel:

    你给我的唯一参数是输出电压分辨率。 根据仿真、我建议使用  LM34936。 如果还有您关心的另一个参数、您可以对这两个器件进行比较。  

    此致、

    Rahil