This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:在12V 输出纹波测试中将会有很大的尖峰

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426326/tps5450-there-will-be-significant-spikes-in-the-12v-output-ripple-test

器件型号:TPS5450

工具与软件:

尊敬的团队:

主要是当突然出现高电流需求时、12V 输出纹波测试中将会出现明显的尖峰、大约为600mV。 已经制定了一些改进计划、但结果并不特别好

您能否提供可能的原因和良好的建议?

1.降压部分原理图如下

2.降压部分印刷电路板

3.12V 输出纹波波形

使用12V 电压为 DLP 摄像头供电。 当 DLP 摄像头不投影图像时、功耗很低。 收到投影触发信号后、将立即出现大电流。 此时、12V 输出端子纹波将具有多个与投影图像数量相对应的尖锐边缘。 如下信号响应

电感对应于33uH。 当电感值减小时、纹波会增加、而增大电感值不会出现明显变化。
增大输出电容器 C254仍没有明显变化。

4. SW 开关节点的波形显示明显骤降和约125MHz 振铃

SW 开关节点附近的并联 RC 缓冲器电路、R=1.8欧姆、C=2.2nF、SW 波形没有明显变化

5.测量前级24V 输入的波纹、发现在投影时间(高电平)输入端有500kHz 振荡、存在明显的过冲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能给我发送一个元件标识符所在的布局吗? 不确定我在布局中看到的是哪些元件

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    感谢您的答复。

    以下是布局、请进行查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    原理图和布局中的元件名称不匹配。 您能将相应的原理图和布局发送给我吗? 我不想猜哪个组件是什么、因此会犯错

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    如下图所示,请帮忙检查,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新校正状态

    为输入和输出添加两个0.1uF 电容器。

    采取整流措施:降低电感值,显著增大峰峰值,电感值越小,峰峰值越大;

    增大电感值、而不会使峰峰值发生显著变化
    增加输出端的电解电容容量、波形峰峰值没有显著变化
    在输出端替换4个47uF 电容器、波形的峰峰值会略微增加

    SW 开关节点处会出现 DIP 和125MHz 振铃、并且在 SW 节点附近并联了一个 RC 缓冲器电路、其中1.8 Ω、C=2.2nF;没有明显变化。

    与5.1 Ω 电阻器串联的 Cboot 自举电容器显著减少了 SW 开关节点的过冲

    Cboot 自举电容器与8.2欧姆电阻器串联、SW 开关节点上的过冲持续降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您能否对降压隔离执行此测试? 基本上应移除负载并使用电子负载。 您是否仍会遇到同样的问题?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahil、您好

    是的、移除负载没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除负载时、此峰值没有问题。 只有添加负载(DLP 摄像头)并且电流对投影有很大的需求时、才会发生这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 目前对 DLP 的需求是什么? 您是否可以尝试使用电子负载对其进行仿真?

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有电子负载、

    投影时的电流为2A (峰值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    您是否可以使用电阻负载? 12Vout/2A = 6 Ω  

    此致、

    Rahil