This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:反馈引脚处具有纹波波形的降压转换器

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429007/lm5163-buck-converter-with-ripple-waveforms-at-feedback-pin

器件型号:LM5163

工具与软件:

团队成员、您好!

我在具有12V 输入和10V 输出、负载为0.4A 的应用中使用 LM5163、 我为此使用了3类纹波电路。

下面是 CH2为降压输出(红色)、而 Ch4 (绿色)为反馈处的输出纹波波形  

无负载:

带负载:

反馈引脚处的纹波波形是否符合负载条件? 我已 在零 PCB 板上构建此电路(无 PCB 布局)。  

谢谢你。

BR、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav、

    如果您在试验电路板上构建了此电路、这很可能是您的问题。  带有负载的波形看起来不稳定。  需要严格遵循布局指南将此电路放置在 PCB 上。 此外、请使用计算器电子表格来确定是否选择了令人满意的元件、以确保稳定性。

    希望这对您有所帮助、

    David。