This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:FB 关断条件

Guru**** 2503555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426719/lm22676-conditions-for-fb-shut-down

器件型号:LM22676

工具与软件:

我们将尝试使用此稳压器为恒流负载提供24V 电压。 我们发现、电路在较低电流下(例如1.5A)按预期工作。 但是如果我们将电流增加到2A、也就是我们的设计目标、电路只能在短时间内工作(以分钟为单位)、然后 FB 电压会降至0.1至0.2V 的范围。 这些观察结果似乎表明存在与热性能相关的问题。 在我们电路板上、该稳压器的接地焊盘焊接在4"x3.5" PCB 铜平面上。 未使用额外的散热器。 您能告诉我们 FB 引脚被禁用的情况是什么吗? 如果与热相关、是否有办法独立判断热是问题的根本原因? 谢谢!

Mouqun Dong

Comtech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用热电偶或任何器件来测量 IC 的温度以查看其是否发生热关断?  

    否则、简单的测试可测量 FB 下降所需的时间、等待其冷却、然后在风扇吹风的情况下重复测试。 如果有改进、则表明问题是热问题

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 您能否进一步说明一下、如果热电偶连接到 IC 顶部、大致对应于热关断条件的温度读数是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结温为 125°C、因此 IC 顶部的温度会稍低一些

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了更多测试、并确认 IC 关断与热相关。 现在、我们要估算 IC 内部的功率耗散。 为此、我们需要拥有效率数据。 从数据表中、我们可以看到各种输入电压和输出电流下 Vout=3.3V 的数据(图15)。 但我们在24V 下运行 Vout、如果在 Vout=24V 下 Vin=36V 且 Iout=2A、您能估算出我们期望的效率是多少? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~80-85%

    此致、

    Rahil