This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2982:单节锂电池保护

Guru**** 2796995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2982, BQ25895, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426866/bq2982-singe-li-cell-protection

器件型号:BQ2982
Thread 中讨论的其他器件: BQ25895BQ2980

工具与软件:

您好!

我们正在寻找具有以下规格的锂电池保护解决方案:

OV 切断@ 4.2V -我们将在4.15V 时执行 CV 充电

首选 UV 切断电压@ 3.2V、最低2.8V。

我可以为此找到的最接近的是 BQ2982系列、其中我需要使用 BQ298218 (4.2V OV)进行 OV 检测、并使用 BQ298009或 BQ298010 (2.9V UV)进行 UV 检测。 这是否可以使用 BQ298x 系列中的两个、一个用于 OV、一个用于 UV? 或者是否有任何其他选项可用?

此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    从理论上讲、如果操作正确、您可以将它们串联起来。

    是否需要任何其他类型的保护?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 OV 和 UV 开始将是主要的保护措施、因为我可以使用保险丝来应对过流情况、以防无法做到。

    看起来 BQ2982也可以执行过流切断。 您能否为我提供指导、说明如何使用 BQ2982来满足我对背对背 MOSFET 的要求?

    此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我建议您阅读数据表并查看我们的 EVM、以了解有关如何在您的系统中实施 BQ2982的指导。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。 最终决定使用 BQ298009进行 UV、OCC、OCD 和温度保护。 为了实现 OV 保护、计划使用 TLV803EA42RDBZR 来检测4.2V、并设置~{RESET}引脚和对 BQ25895系列充电器的~{CE}引脚进行上拉控制。

    您在这种方法中是否发现了任何缺陷? 谢谢。

    建议您阅读数据表并查看我们的 EVM、了解有关如何在系统中实施 BQ2982的指导信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我认为、从 BQ2980的角度来看、这可行。 但我不太熟悉充电器、建议打开一个新话题、询问充电器团队是否有任何疑问。

    如果您还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon