This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:应用为平板电脑

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428634/tusb1044-application-is-tablet

器件型号:TUSB1044

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户端使用 NXP PTN38003A、我们希望改为 TI 解决方案。

客户端规格支持 Type-C 耳机、因此 AUX 开关来自 Type-C 音频、关于 TUSB1044可以检测 AUX 开关、但我们不需要连接到 SBU?

下图是主机(源)应用的系统图

更改为 TUSB1044是否可行?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    TUSB1044可以在您所示的方框图中使用。 SBU 线路不需要通过 TUSB1044进行连接、但您应该连接 AUX、以便我们能够监控 AUX 线路。

    客户的主机是否具有集成的 AUX/SBU 多路复用器? 我感到困惑、为什么他们要在该应用中绕过 TUSB1044 AUX/SBU 多路复用器。 该多路复用器的目的是在正常和翻转 Type-C 方向上正确连接 AUXp/n 线路。

    此致!

    Shane