This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:效率改进

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427905/lm5146-q1-efficiency-improvement

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我将  LM5146部件用于直流/直流转换器

P=240W、输入=48V、输出为12V、20A

我面临的是热问题、效率为91%

请告诉我提高效率的任何方法

谢谢你

Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送一个完整的快速入门计算器、以便我们查看功率损耗。 效率较低、应该是94%+。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PFA 计算工具

    e2e.ti.com/.../LM5146_2D00_Q1-Quickstart-Tool-r2_5F00_240w_5F00_L_5F00_5.6uH_5F00_updated.xlsm

    两个并联的数字

    NTMFS6H818NT1G

    主要参数

    e2e.ti.com/.../Inductor_5F00_ihlp_2D00_6767gz_2D00_01.pdf

    请帮我解决这个问题

    谢谢你

    Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    下面是关于快速启动文件的一些注释:

    1. 电感器纹波电流为66%为高、这会导致高磁芯损耗(在轻负载条件下的效率影响方面、尤其是使用高磁芯损耗 Vishay 电感器时、最明显的影响)。 正常值为30-40%-根据建议尝试10uH、或者将 Fsw 增加到200kHz 并保持5.6uH。
    2. 陶瓷输出电容的电压降额、并根据需要更新快速启动(因为这会影响补偿值)。
    3. 用于48V 至12V 转换的高侧 FET 无需如此低的 Rdson (因为占空比 D = 25%)。 最好使用更高的 Rdson FET、以降低开关损耗。 它的优化非常重要、因为高侧 FET 将是设计中的热点。
    4. 输入1Ω 作为高侧 FET 内部栅极电阻的估算值

    这里的 FET 器件型号是什么? 看一下 LM5146 EVM 中使用的100V FET -根据此处更高的电流电平、使用更低的 Rdson 增量。 请参阅 Infineon 和 onsemi 100V 5 x 6mm FET 产品系列以获取参考。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    我会这么做的

    这里是器件型号-NTMFS6H818NT1G

    谢谢你

    Venkatesh B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好的低侧 FET。 您可以实现更高的高侧 FET Rdson。