This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:是否有办法使 BQ76907成为有源电芯平衡器?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428546/bq76907-is-there-a-way-to-make-the-bq76907-an-active-cell-balancer

器件型号:BQ76907

工具与软件:

你好。

我认为 BQ76907是无源电芯平衡器、但是否有方法或示例来将其更改为有源电芯平衡器?
我计划使用的电池是两节串联的磷酸铁锂(12.8V) 20000mA 电池。

我认为 BQ76907是无源电池平衡器、但是否可以将其更改为有源电池平衡器或任何参考示例?
我计划使用的电池是两节串联的磷酸铁锂(12.8V) 20000mA 电池。

最好能像下面那样从外部完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何电路设计来将 BQ76907的无源电芯平衡转换为有源电芯平衡。 但是、我看到一些客户尝试将被动电池平衡与一些隔离电路配合使用、作为启动分立式有源电池平衡电路的信号。 我不知道这些尝试的结果是什么。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon