This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:"SWIO"无法启动

Guru**** 2505115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426971/tps65910-swio-fails-to-start

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3352

工具与软件:

我以前问过同样的问题,但它被锁定了,所以我开始了一个新的问题。
上一个问题

上电时、"SWIO"电压可能不会每1000次输出一次。
我正在使用 AM3352BZCZ80和 TPS65910A31A1RSLR 的组合。
是否有任何因素可能导致启动故障?
如果有任何需要检查的内容、请告诉我。
其他电压正常输出。
-当输出为 NG 时,其他电源也会比平时更快启动。 这时、上升斜率会失真。
强制 TPS65910的引脚1为低电平将恢复"SWIO"。
- TPS65910的引脚1、40、37、45连接到 AM3352。
引脚33 "PWRON"开路。
---
在我的研究中出现了一个新的问题。
这与"TPS65910"的 PWRHOLD 信号的规格有关。
我已附上数据规格。
PWRHOLD 信号的 Vinh 为最小1.3V、典型值为 VDDIO/VCC7、最大值为 VCC7。
典型值 VDDIO/VCC7为电源。
VCC7是3.3V 输入。
VDDIO 是 VAUX33生成的3.3V。
问: PWRHOLD 信号的实际 Vinh 是多少? 是这样吗?
连接到 PWRHOLD 信号的 AM3352的 PMIC_POWER_EN 信号输出为1.8V 输出。
PWRHOLD 信号是否可以肯定地识别为 Hi (高)?
问:当我测试它时,PWRHOLD 信号在低于1.725V 时没有被识别为 Hi。 为什么会这样?

*我的英语不流利,所以我使用的是翻译。 请原谅任何奇怪的句子。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个问题、您能否分享您的原理图和显示 SWIO 行为的电源序列的示波器捕获?

    另外,关于这个主题的最后一个主题是很久以前发布的。 此问题是否一直存在、或者此问题最近是否再次出现? 为什么此问题静默了一段时间?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了第一个问题的原理图。
    示波器捕获频率太低、无法捕获(大约1000次)。
    此外、目前尚不清楚是哪个信号对其产生了影响。
    *电路图"VFB3"已经公开,但我认为它没有任何效果。
    这个问题已经持续了一段时间,我不知道原因是什么。
    因此、我现在提出另一个问题。 ("TPS65910"的 PWRHOLD 信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表中的内容、PWRHOLD VIH 阈值可高达 VCC7。

    如果 VCC7为3.3V、则随后 VIH 阈值会更接近此值。 我不希望电压能够达到最大值(3.3V)、但它可以高于1.8V。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM3352BZCZ80的 PMIC_Powr_EN 输出的 IO 电压为1.8V。 这是 AM3352BZCZ80规格。
    可以直接将 AM3352BZCZ80连接到 TPS65910A31A 吗?

    此致、

    kouichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、这应该没问题。 我假设您的意思是将 AM3352的 PMIC_Powr_EN 输出连接到 PMIC 的 PWRHOLD 输入。

    1.8V 可使您远高于 PWRHOLD 的预期典型 VIH 电平(VDDIO/VCC7 = 3.3V/3.3V = 1)。 另外根据您的测试、1.8V 似乎足以实现高电平检测。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、如果 PWRHOLD 为低电平、VAUX33 (VDDIO)将不会启动。
    在这种情况下、(VDDIO/VCC7 = 0V / 3.3V = 0)。 但是、这实际上无法计算得出。
    在这种情况下、1.3V 的最小值是否不适用?
    我认为上述问题的答案与数据表和实际结果之间存在矛盾。
    >-问题:当我测试它时,PWRHOLD 信号没有识别为高,当它低于1.725V。 为什么会这样?

    此致、

    kouichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定在您的情况下阈值为1.725V 的确切原因、但这似乎在数据表规格窗口中。 在上电之前、我不知道这与 VDDIO 电平之间的关系、但如果高电平检测为1.725、则该会是你在 PWRHOLD 需要触及的目标。

    由于它是一款较旧的器件、因此我不打算深入探讨、但在我们的 EVM 上、我们使用1.8V 或3.3V 作为 PWRHOLD 上拉电压。 这两个值都将超过您测量的 VIH。

    此致、

    James