This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750的时序问题

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428675/tps25750-timing-issues-of-tps25750

器件型号:TPS25750

工具与软件:

您好!

我的客户使用 TPS25750、该器件仅在灌入模式下运行(通过 Type-C 到 BQ 充电器供电)。 在本例中、PP5V 可以接地、对吧? 由于 VBUS 和 VBUS_IN 应短接在一起、因此 VIN_3V3和  VBUS 是否存在任何时序问题?

FAE

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    如果仅作为受电方运行、则 PP5V 可以接地是。 在这种情况下、可以为 VIN_3V3供电、然后可以在 VBUS 上施加电压、而不会出现问题。 此外、可以首先为 VBUS 供电、随后可以为 VIN_3V3供电、而不会出现问题。

    此致、

    Conner