This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:禁用

Guru**** 2814985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428177/tl594-disabled

器件型号:TL594

工具与软件:

你好。

我正在使用 TL594制作一款充电器。

充电完成后、DTC 端子通过 CPU 的信号上拉至基准电压。 即使 DTC 端子变为5V、操作也不会停止。

DTC 端子在5伏电压下继续工作是否存在任何情况?

这可能是因为 FET 由自举驱动。

如果电路有任何错误、敬请告知。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../TL594_5F00_circuit_5F00_2410.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 CPU 施加 EN 信号时、直接在引脚4 (DTC)处相对于 GND 测得的电压是多少? 当 EN 为低电平时、 直接在引脚4 (DTC)处相对于 GND 测得的电压是多少?  

    此外、如何确定"运行不会停止"-当 EN 为高电平以及 EN 为低电平时、您能否显示 C1、C2、DTC、EN 的一些波形?

    此外、如果目的是在充电完成时禁用 TL594、则还可以按照 此处的 E2E 帖子中所述将 CT 拉至 GND

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我联系


    施加到针脚4 (DTC)的电压为针脚14 (5V)。

    该充电器的规格是在连接电池时使用环回信号来检查是否存在电池。

    因此、EN 电压的行为如下。

    当前的问题是它在③ μ s 时不会关闭。

    ①电池识别前 EN:低电平
    ②电池识别后 EN:高电平
    ③结束时为5 μ A EN:低电平

    我添加了一个额外的电路、将 CT 拉至 GND、但结果是相同的。 请检查图中的波形。 4.

    e2e.ti.com/.../Wave-form_5F00_TL594-.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果振荡器不运行(CT 至 GND)、可能没有输出、但 C1、C2被拉高至+10V。 必须有其他一些充电路径-您需要进行调试并弄清输出端为什么仍然在充电? 也许可以尝试暂时断开电路与 C1、C2的连接、并自行验证 IC 是否响应 DT 拉至高电平和/或 CT 拉至低电平?

    Steve