This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:NTC 必须与 GND 隔离10欧姆

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428049/bq79616-ntc-must-be-isolated-from-gnd-by-10-ohms

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好、TI 专家

我们的设计使用两个 TMUX1308器件将16个负温度系数(NTC)热敏电阻多路复用到一个 BQ79616或 BQ79718。 
我们在 BQ79718电路中发现 NTC 必须与 GND 隔离10欧姆。
在这种情况下,我们需要在用于 NTC GND 的电芯 FPC 上布线独立布线,这是什么原因?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我不熟悉您要谈论的设计。 您能提供您参考的文档吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CSU_5F00_sch_5F00_E1.PDF

    尊敬的 Ben:

    请参阅附件和

    以下链接讨论了我们的设计架构

    e2e.ti.com/.../bq79616-ntc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    从原理图中可以看出、提供的电阻器似乎有助于保护 GPIO 引脚。 如果实际连接 J23中的跳线、则可以通过将 GPIO 引脚接地来"关闭"温度感应。 但是、不建议让 GPIO 引脚的测量值低于0V、因此电阻器使引脚保持在零伏以上、以便允许系统中发生任何波动。

    我不确定为什么 J23跳线 是必需的、因为我们的 EVM 上通常不具备这些跳线。 此用例可能特定于创建它的工程师。  

    此致、