工具与软件:
尊敬的专家:
客户使用了 TPS546D24A、并发现不同电路板上的 Vo 启用后启动时序不同。
执行测试时使用了两个顶部标记:
TPS546D24A TI 02i AV9V E4
TPS546D24A TI 31I AV8E E4
31I AV8E E4的顶部标记具有大约3ms 的更长延迟时间。 客户更换芯片、症状跟芯片后。
您有什么想法、为什么会发生这种情况?
此致、
解决了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的专家:
客户使用了 TPS546D24A、并发现不同电路板上的 Vo 启用后启动时序不同。
执行测试时使用了两个顶部标记:
TPS546D24A TI 02i AV9V E4
TPS546D24A TI 31I AV8E E4
31I AV8E E4的顶部标记具有大约3ms 的更长延迟时间。 客户更换芯片、症状跟芯片后。
您有什么想法、为什么会发生这种情况?
此致、
解决了
您好、Allan:
他们看到的是器件上电时发生的延迟(延迟是从 AVIN 上升到启用 EN 功能的器件)。 在此期间、器件会读取其存储器、检测到编程电阻、并在能够响应使能引脚之前进行自我设置。 不同的器件可能具有不同的启动延迟。 通常、器件响应使能引脚大约需要8到12毫秒、这就是它们看到 EN 到 Vout 上升延迟长于 TON_DELAY 的原因、并且器件间变化更大。
谢谢!
Tomoya